This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:关于为4个 USB-A 3.2端口提供5V 电源电流的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510791/tusb8044aevm-question-about-5v-power-supply-current-to-4-usb-a-3-2-ports

器件型号:TUSB8044AEVM
主题:TUSB8044A 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

从 TUSB8044A EVM 文档中:

TUSB8044A EVM 由5V 壁式电源适配器 J6提供的电源供电、而不是由 USB 主机提供的总线电源供电。 TI 建议使用能够提供2至3A 电流的壁式电源适配器、因为集线器必须能够在其下行端口(每个端口900 mA)上提供大量功率。

我想知道、为什么该建议专门针对2-3个器件?  如果有4个下游 USB-A 3.2端口、则它们是否总共不需要~3.6A 才能完全供电?

是否假设 USB 端口从不处于最大负载状态、那么建议这样做?   

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph:

         连接4个 SS 器件时、集线器的最大功耗在1.1V 下为680ma、在3.3V 下为45mA。

       但是、  其下行端口(每个端口900 mA) 上的电源来自每个端口上的 VBus。 不是来自集线器

       5V 壁式电源适配器需要提供所有集线器  功耗以及所连接的器件。

    好极了

    Brian