This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:不带 CC 控制器的 HD3SS32122KSTQ1

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509053/hd3ss3212-q1-hd3ss3212rkstq1-without-cc-controller

器件型号:HD3SS3212-Q1

工具/软件:

您好、

我将 HD3SS32122KSTQ1用于我的应用(USB Type C 3.1接口用作纯接收器件)。 由于我只需要在没有 USB 电源的情况下通过 PD 进行通信、因此是否可以不使用 CC/USB 控制器?  

我看到多路复用器 SEL 引脚需要来自控制器的输入、最终会控制端口。 是否有任何可避免使用控制器的替代设计/组件? 也可以继续上拉/下拉 SEL 引脚吗?

 

谢谢、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    是的、您可以在选择引脚上使用下拉/上拉电阻器。  
    不需要控制器。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的意见。 我有另一个查询相同。

    通过上拉/下拉、我的器件将始终将一个端口(B 或 C)连接到 HD3SS3212-Q1中的端口 A。

    假设我 将 SEL 引脚保持由硬件电阻器拉至低电平、Tx/Type-1对 Rx (连接到我应用中的 PC)将会 始终 连接到端口 A。

    此配置是否存在任何挑战或限制? 我需要了解是否存在任何可能存在的风险。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    如果您将 OE 保持下拉、同时在 SEL 上保持高电平或低电平恒定拉 电流、将在 A 引脚上保持连接。  
    从多路复用器的角度来看、只要传递的信号在规格限制范围内、这就不是问题。  

    谢谢、
    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    因此、使用 SEL 拉高/拉低时、我将仅使用 MUX 的一个端口 B 或 C。  

    我要回答以下问题:

    1)没有 CC 控制器、Type-C 连接器上的 CC 引脚配置应该是什么? 我是否应该 使用5.1k 电阻将 CC1和 CC2连接到低电平? 请注意、我未将 USB 电源用于我的应用。 它由外部适配器自供电。

    2)是否无法避免使用多路复用器本身并将一对 USB Type-C SS 线路直接连接到处理器? 我知道 Type-C FLIP 功能会受到影响、但需要了解多路复用器的实现与该方法有何不同(SEL 被电阻器拉高/拉低)。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nimunj、

    我最初的理解是、控制器不会用于逻辑引脚、而是用于 CC 引脚。
    让我回到您的身边、我需要与设计人员核实器件的尺寸。

    这里的应用是什么? 多路复用器用例是什么?  
    请提供更多详细信息。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    以下是我的用例:

    • 我需要将 USB Type-C 连接器与 USB3.1接口连接、也不需要通过 USB Type-C 供电、因为我的器件由适配器供电。
    • 若要连接 Type-C 连接器并使用 FLIP 功能、我使用了多路复用器。  

    我需要了解以下情景中的挑战:

    1. 不带 CC 控制器和 一方 MUX
    2. 不带 CC 控制器和不带多路复用器(Type-C 的其中一条 SS 线将直接连接到 USB3.1接口)

    共享基准方框图图像如下所示。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    感谢您的详细介绍、我仍在等待设计工程师的回复。

    我是多路复用器专家、不是 USB 专家、但我认为如果您将 SS 线路直接连接到接口、就不会出现问题。  

    正如我所说、如果多路复用器可在没有 CC 控制器的情况下使用、我仍在等待设计人员确认。
    我将在收到答复后立即转达他们的答复。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    如果没有 CC 控制器、则不会检测到翻转特性。  
    多路复用器的 SEL 输入在确定电缆方向后由 CC 控制器驱动。 如果没有 CC 控制器、则无法自动确定此值。

    如果多路复用器未正确切换、您的 USB 3.1 SuperSpeed 连接将在50%的时间内失败(只要电缆从"正确"的硬接线方向翻转)。

    此外、对于第二种情况、仅通过直接连接一组 SS 通道、只有在电缆以一个特定方向插入时、USB-C 端口才起作用。 如果翻转、则该方向的 SuperSpeed 连接将在100%的时间内失败。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 NIR 分享详细信息和确认。

    您能否与 CC 控制器一起分享适用于我的应用的参考设计?

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    我不确定我们是否具有与您的应用类似的参考设计、但您可以在 的产品页面下找到它们 参考设计 部分。  

    这是 HD3SS3212-Q1的参考设计

    谢谢、

    NIR