This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:需要知道可处理 HDMI CEC 的开关

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511119/tca9543a-need-to-know-switch-which-can-handle-cec-of-hdmi

器件型号:TCA9543A
《主题: SN74LVC1G3157》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在设计一个 HDMI 接口、其中每个连接器都用作输入或输出。
我需要使用开关来控制 CEC 逻辑,所以它应该是双向的,并根据一些逻辑输出来选择。
每个连接器应该有单独的 CEC。

谢谢、
Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CEC 在电气方面类似于 I²C Ω、因此这可能起作用。

    但 Δ I²C 使用两条线、TCA9543A 必须通过 I²C Ω 控制。 最好使用 SN74LVC1G3157等简单开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ifran、

    我同意克莱门斯的观点,如果你有兴趣使用 SN74LVC1G3157像克莱门斯和其他人 过去曾想过使用,请告诉我们

    此致、

    Kameron