This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004EVM:AD 的板级配置文件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511159/tdp2004evm-board-file-for-ad

器件型号:TDP2004EVM

工具/软件:

您好、

我曾尝试.brd将您的文件导入到 Altium Designer 中、但它似乎是 Cadence Allegro 的二进制格式。 如果系统上安装了 Cadence Allegro 并且extracta.exe工具可用(我目前没有)、Altium 只能导入此类型的文件。

您能否将项目从 Allegro 导出到 ASCII 格式 (例如、.alg.txt)使用 File→Export→ASCII...? Altium Designer 可以直接导入 ASCII 文件,无需 Allegro。

提前感谢您的帮助、

Mitja Kobler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitja

    我用私人 e2e 消息向您发送了.ALG 文件。 如果您可以将其导入到 Altium 中、请告诉我。

    谢谢

    David