This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:TS3USB3000是否可以输入双极波形?

Guru**** 2868330 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510956/ts3usb3000-did-the-ts3usb3000-can-input-the-bipolor-waveform

器件型号:TS3USB3000

工具/软件:

您好先生

TS3USB3000是否可以输入双极波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS3USB3000的模拟电压 IO 额定值为0V 至3.6V  

    但是、这是一个 USB 2开关、您可能正在传递 USB 2信号、这意味着  通过器件(D-和 D+) 的实际电压信号只有相反的极性。

    这是差分信号、看起来像这样  

    因此、两个+500mV 差分对信号 可以通过该器件。

    如果我有误解、请告诉我、我们可以进一步讨论。

    此致、

    Kameron