This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C452:电子元件长期存储的最佳实践

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510059/tl16c452-best-practices-for-the-long-term-storage-of-electronic-components

部件号:TL16C452

工具/软件:

我正在寻求有关德州仪器(TI)潮湿敏感型元件(例如 E2E 主题标题的器件型号)长期存放的最佳实践指导。 这些元件通常以 符合 IPC/JEDEC J-STD-033标准且带有干燥剂的防潮袋(MBB)和湿度指示卡(HIC)的形式提供。

我的主要问题是 在长期存放期间(例如几年)对这些密封 MBB 的处理:

  • 对于这些未打开的工厂密封 MBB、定期仅检查袋子的外部密封完整性、并在打开袋子后检查 HIC 以便在我们的生产过程中使用是否足够?
  • 或者、TI 是否建议定期打开这些 MBB 来检查 HIC、可能更换干燥剂和 HIC、然后重新密封袋子、即使这些元件尚未进行生产也是如此?

我查阅了 TI 的应用报告:《 长期存放后的元件可靠性》。 该文档指出:"标准包装材料(袋、干燥剂和湿度卡)在32个月的存储期内具有稳健性、可以通过重新包装新鲜材料来延长存储期。 为长期储存而设计的包装材料有效期超过五年。"

这一说法意味着、对于可能超过32个月的储存期限、可能需要重新包装新材料。 然而、建立一种涉及定期打开德州仪器(TI)原始包装进行此类维护的最佳实践似乎与尽可能长时间保持原始包装完整性的普遍偏好相冲突。

TI 能否提供关于如何在这些注意事项与对湿度敏感的元件之间实现平衡的最终建议?

提前非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    根据我的理解(花了2小时阅读文件来寻找答案)、TI 的标准 MBB 似乎确保自封装后至少3年的货架期。 TI 还提供可长达5年的 ESL 袋(延长货架期)? 我发现建议打开 MBB 的唯一文档是您链接的文档。 从我所能知道的,似乎应该每3年更换一次袋子和干燥剂( ESL 袋子5 ),因为袋子只能保证3年(ESL 5年)的保质期。 我认为、当行李更换完成时、需要在湿度非常低且温度可控的受控环境中进行。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的回答。 我会在我公司内部检查我们是否有可能组织这样一个可控环境的房间来更换行李。

    如果这是不可能的:使用这样的干燥柜是否  有任何帮助?

    谢谢、祝您度过美好的一天、

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不可能:使用这样的干燥机柜是否  有帮助?

    是的、当我阅读 JEDEC 标准(JEP160A)//应该免费下载//建议使用具有湿度控制功能的机柜。  

    "存储在干燥柜中的产品对于 MSL 2或3应保持在7-10%相对湿度、且最大为5%相对湿度"...."储物柜应能够在例行偏移(如门打开和关闭)后的一小时内恢复到规定的湿度等级。 为了限制可能暴露于周围大气中的水分、干燥柜门打开的建议时间限制为每8小时累计10分钟、每24小时累计30分钟。 建议门在任何时间段内打开的最长时间为8分钟、以使湿度恢复到低于25% RH。"

    我的理解是、在使用干燥柜时、您不会使用 MBB 和干燥剂。 您可以通过检查大气流量计来验证完整性。

    - Bobby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很完美,感谢您提供的信息 Bobby 并祝您度过美好的一天。

    Daniele