This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:接收器运行异常。

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509871/trsf3232e-the-receiver-is-experiencing-abnormal-operation

部件号:TRSF3232E

工具/软件:

在 TRSF3232EIPWR 的应用过程中、发现当引脚13和引脚8未接收到来自主机的信号(板连接器的外部线束悬空、保持低电平)时、引脚12和引脚9会产生如附件所示的异常波形。

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "低水平"是什么意思? 未驱动总线时、它不应为负值、而应为0V

    请同时显示 RIN 和 ROUT 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、

    您有我们可以审阅的原理图吗?

    Rin 引脚是输入、因此被探测的信号更有可能由 RS232输出生成。  

    正如 Clemens 所评论的、如果这是 Rin 引脚而没有连接任何输出、那么我们应该预计该信号为 GND、因为它内部有5k Ω 的下拉电阻。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉误解。 当我说低电平,我的意思是逻辑低电平,这是0V。RS232侧在测试时总是0V ,现在主板已经被新的 TRSF3232EIPWR 取代,它不能重新测量,抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是我关于 RS232的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RS RS-232总线上、"标记"=−15V…−3V 对应于逻辑高电平(ROUT = 3.3V);"空间"=+15V…+3V 对应于逻辑低电平(ROUT = 0V)。
    0V 在总线上无效、但用于检测未拔出的驱动器、也会导致 ROUT 高电平。

    您的原理图看起来没有问题。

    如果更换芯片解决了问题、则旧芯片可能会损坏(可能是过压/ESD 造成的)、或者存在焊接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换芯片后、功能恢复正常。 在十六个主板中、只有这一个主板有故障 TRSF3232EIPWR、所以我们希望对该芯片进行故障分析。 您能否提供 TI 针对故障分析的费用和周转时间方面的信息? 顺便说一下、我们从 Mouser 购买了这款芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JY、

    ESD 是否已填充在您的 PCB 上?  由于 RS232侧摆动至负电压、我认为单向 ESD 会正向偏置。 如果填充了这些电阻、正信号负载将发生削波(当 TTL 侧为逻辑高电平时、RS232将变为负电平)。 我不确定这是否会导致芯片损坏(我认为这不会导致、但在尝试对芯片进行备用充电时可能会使 V-电荷泵轨下降)。

    您能否提供有关 TI 失效分析的费用和周转时间的信息? 顺便说一下、我们从 Mouser 购买了这款芯片。

    我们不收取任何费用、但同时 TI 不接受所有故障分析申请。 当怀疑器件存在与质量相关的问题时、通常会进行故障分析。 根据当前信息、我不确定是否接受质量故障分析/检查。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是对的。 我的原理图错误地使用了单向 ESD 器件进行保护、这确实会在一定程度上导致运行异常。 感谢您指出错误。