This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC402 Sch 回顾

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509415/fpc402-fpc402-sch-review

部件号:FPC402

工具/软件:

团队、

一位客户  使用 FPC402RHER 作为 SFP28接口、请查看随附的原理图并提供您的反馈。

 

请注意:

  1. 这是基于分层的原理图(第一页是顶层模块、后面几页代表实际的原理图)。
  2. 由于分层结构、很少的网络名称是相同的、但在实际网表中、它们会有所不同。
  3. 请选择并搜索网络名称、而不是单击它。 点击可能不会转到连接的器件、因为它的原理图是从完整设计中提取的。

 

e2e.ti.com/.../Phoebe_5F00_8T8R_5F00_SFP_5F00_20250505.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    我们将对此进行审查、稍后会联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    我审阅了原理图、请查看随附的反馈。

    另一个注释是、如果实施了多个 FPC402、我认为 SET_ADDR_N 和 ADDR_DONE_N 应引出到层次结构原理图的顶层块。  由于只实施了一个 FPC402、因此保持内部状态是可以的。

    e2e.ti.com/.../3348.Schematic-Review.pdf

    您是否有关于此项目的 PPM 信息?

    谢谢、

    Drew