This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:反向通道速率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510512/ds90ub935-q1-back-channel-rate

器件型号:DS90UB935-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我是 TDK 的 PoC 支持团队的成员。

我们的客户将在 同步模式下使用 DS90UB935-Q1作为串行器、它将连接到 FPD-Link IV 的解串器。

  • 在本例中、最小反向通道速率为25Mbps? 50Mbps?
  • 如果反向通道为25Mbps (或50Mbp)、则 PCB S 参数限制线的频率范围是否应该以12.5 MHz (或25MHz)为基准?
  • 如果满足 PCB S 参数限制线、线圈的电感值小于10 µH 是否可以接受?

 

此致、

Takatoshi Ike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takatoshi、

    Unknown 说:
    在这种情况下、最低反向通道速率是25Mbps? 50Mbps?[/报价]

    全速率下为50Mbps、半速率下为25Mbps。

    Unknown 说:
    如果反向通道为25 Mbps (或50Mbp)、则 PCB S 参数限制线的频率范围应该参考12.5 MHz (或25MHz)吗?

    PCB S 参数应以该速率的一半开始。 如果使用半速率(25Mbps)、则起始频率必须是该频率的一半、即12.5MHz。 最大值25MHz。

    Unknown 说:
    如果满足 PCB S 参数限制线、线圈的电感值是否可以小于10 µH?

    是的、只要满足 PCB 的 S 参数和总通道(根据我们的通道规格)、这应该没问题。

    [/quote]