This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:额定温度为-55°C 的 LVDS 中继器

Guru**** 2757935 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, SN55LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510757/ds90lv804-lvds-repeater-rated-for--55c

器件型号:DS90LV804
主题 SN55LVCP22中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。   DS90LV804是我需要的功能、但其额定值仅为-40C。   是否有类似的器件可以在-55°C 下运行?   实际使用温度为-43°C。   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否提供有关-43C 即将到来的更多信息? 是环境温度、气流温度、电路板温度、外壳温度吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack。  这是一个故事。  本设计是一款用于测试 DUT 的测试板。  DUT 的设计人员将设计的低温要求从-37C 更改为-40C、并说服那些功率级人员、我们必须将 TE 设计为-43C。  +/-3C 是典型的腔室公差。  为了做到这一点、我使用了额定温度为-55°C 的器件。  但是、我发现唯一适合用作时钟中继器的部分是 SN65LVDS179MDGKREP、它将接收器输出(引脚2)连接到缓冲器输入(引脚3)。   希望我发布的内嵌图片会显示出来。

    与此相关的问题是、我担心该电路通过260MHz 输入时钟。  我询问了信号完整性 SME、他们是否可以对其进行仿真。

    另一种方法是使用 DS90LV804TSQ/NOPB、但此器件的额定值仅为-40。  参数搜索中未显示-55°C 器件。  为此、我有两种可能性。   1)将部件筛选为-43C 操作或2)获取文档、说明这些部件已经过一定余量的测试。

    谢谢你。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供更多信息。 我同意您对260MHz 时钟信号的关注。 该收发器的额定电压最高只能达到200MHz。

    您也是对的、我们没有任何额定电压超过-40C 的缓冲器。 如果-55°C 是一项硬性要求、我推荐 SN55LVCP22。 它是一款 LVDS 交叉点开关、能够配置为缓冲器。 它可以满足您的温度和速度要求。

    如果您有有关该项目的更多信息、并且对额定电流为-55°C 的 LVDS 缓冲器感兴趣、如果将来有该缓冲器、请告知我、我们可以离线连接。

    此致、

    插孔