This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:Re:LM8335EVM:与控制 MIPI RFFE 2.1兼容?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510783/lm8335evm-re-lm8335evm-compatible-to-control-mipi-rffe-2-1

器件型号:LM8335EVM
主题: LM8335中讨论的其他器件

工具/软件:

有问题

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406525/lm8335evm-compatible-to-control-mipi-rffe-2-1

https://e2e.ti.com/members/6695532

请参阅 https://e2e.ti.com/members/6813244

据我所知、LM8335EVM 是一款评估板、具有板载控制器(MSP430)和目标器件(LM8335)。 这是正确的吗?

因此、我认为回答"您无法使用 LM8335来控制 Qorvo QM13344 RF 开关"是错误的。

问题是:板载 MSP430 (可能具有较新的固件)可以与 Qorvo QM13344 RF 交换机通信吗?

MSP430 (或许使用的是较新的固件)是否可以谈论 RFFE 2.1、即使 LM8335只能理解 RFFE 1.10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    Unknown 说:
    据我所知、LM8335EVM 是一款板载控制器(MSP430)和目标(LM8335)的评估板。 这是正确的吗?

    是的。  

    Unknown 说:
    所以回答"您无法使用 LM8335来控制 Qorvo QM13344 RF 交换机"在我看来是错误的。

    实际器件 LM8335是目标器件。 它是一个 RFFE 到 IO 扩展器。  

    具有 MSP430的 LM8335EVM 可能可用于与 Qorvo QM13344射频开关通信、但我认为需要调整 MSP430的固件。 我对这个 EVM GUI 和 RFFE 协议不太熟悉。 我相信可以对 MSP430进行编程、以遵循 RFFE 协议并对射频开关进行读取/写入。   

    LM8335可支持 MIPI RFFE 版本1.10。  

    对于版本2.1、我们可能需要使用不同的微控制器/处理器。 弄清楚 V1.1和 v2.1之间的差异

    下面是 TI 当前销售的微控制器和处理器列表。  

    微控制器(MCU)和处理器|德州仪器 TI.com

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler