This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:离线软件下载

Guru**** 2878910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506345/tcan1145evm-offline-software-download

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好的团队、

该软件是否有任何离线软件下载链接? 客户无法在其实验室中连接到互联网。

https://dev.ti.com/gallery/view/TCAN114x/TCAN114x/ver/1.0.0/ 

B&R

Lijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lijia、

    很抱歉,这一个延迟,我将需要与我们的数字营销团队. 以前可以下载用于 GUI 的应用程序文件、但近年来、它们转向仅允许在 TI.com 上在线使用 GUI。 客户很可能无法脱机使用它。 一个应用程序(所有 USB2ANY Explorer)允许进行基线 SPI 写入和读取、但这并非 TCAN1145EVM 特有的、并会强制客户以原始数据格式写入每个 SPI 命令。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    离线软件有什么好消息吗?

    B&R

    Lijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    我已经向您发送了一封电子邮件、其中包含下载此开发工具的内部链接。 如果您在访问该下载内容时遇到问题、请通过电子邮件主题告知我。 我将在此期间关闭此主题。

    此致、  
    Eric Schott