This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:用于 TFP410 &amp 的 IBIS-AMI 模型;TFP401

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510514/tfp401a-ibis-ami-models-for-tfp410-tfp401

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP410TFP401

工具/软件:

TFP410和 TFP401 IBIS 文件可用、但我需要 IBIS AMI 文件来执行 SI 分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有适用于 TFP410和 TFP401的 IBIS AMI 模型。

    谢谢

    David