This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:没有内部上拉电阻器的 I2C 电平转换器

Guru**** 2853470 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, PCA9306, LSF0002, LSF0102, LSF0101, TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510611/tca9416-i2c-level-shifter-which-has-no-internal-pull-up-resistor

器件型号:TCA9416
Thread 中讨论的其他器件:PCA9306LSF0002LSF0102、TCA9517、 LSF0101、TCA9517ATCA9617B

工具/软件:

您好的团队、

是否有任何电平转换器器件可以满足以下要求

  • 没有内部上拉电阻
  • 可以在1.8V 和3.3V 之间转换 I2C 信号
  • 单通道性能更好

此致、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0002、LSF0102、PCA9306、TCA9517 (A)。

    对于单通道、请使用 LSF0101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    我同意这里的克莱门斯。  

    请注意、TCA9517A/TCA9617B 都是具有转接驱动能力的 I2C 双向缓冲器。  

    此致、

    Tyler