This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:适用于 TCA9406DCUR

Guru**** 2930190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510493/tca9406-for-tca9406dcur

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具/软件:

1)对于 TCA9406DCUR、是否存在从引脚上拉的1.8V 电压流回 VCC_A 电源端子而无需为 VCC_A 端子供电的情况? "是"或"否"的基础是什么?

2)对于 TCU0304RUTR、是否存在从引脚上拉的1.8V 电压流回 VCC_A 电源端子而无需为 VCC_A 端子供电的情况? "是"或"否"的基础是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406和 TXU0304都具有过压耐受输入;没有电流流入电源。 请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    1)对于 TCA9406DCUR、是否存在从引脚上拉的1.8V 电压流回 VCC_A 电源端子而无需为 VCC_A 端子供电的情况? "是"或"否"的基础是什么?

    根据 Clemens 常见问题解答、IIK 值表明 TCA9406中没有正钳位二极管。  

    我必须指出、该器件与 OE 引脚连接、有内部10k PU 电阻器。 但是、如果 VCCA 端子断电、10k Ω PU 电阻器被禁用。

    2)对于 TCU0304RUTR、是否存在从引脚上拉的1.8V 电压流回 VCC_A 电源端子而无需为 VCC_A 端子供电的情况? "是"或"否"的基础是什么?

    TXU0304在数据表中具有以下行:  

    此致、

    Tyler