This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:关于 TCA6424A

Guru**** 2926270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E, TCA6424A, TCAL6416, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510266/tca6424a-about-the-tca6424a

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TCAL6416TCAL9539、TCA8418E

工具/软件:

问题如下。

例如、当用作输入端口且将开关电路连接到端口端子来进行开启/关闭时、TCA6424A 是否包括防止抖动(控制)功能?

如果是、请具体说明其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、I/O 引脚具有普通的 CMOS 输入。

    如果使用/INT 信号来检测变化、并且在错误的时间读取输入端口(当输入电压恰好恢复到旧值时)、那么当输入电压再次变为新值时、会得到另一个中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    TCA6424A 不包括开关抖动预防。  

    如果输入切换状态(因此导致/INT 上产生中断)并返回到其原始状态、则中断将置为无效。  

    TCAL9539或 TCAL6416等器件具有可锁存输入、在这些输入下、开关状态变化会被记住、直到得到处理(即使输入状态恢复到原始状态)。  

    是否可以使用外部低通滤波器进行去抖?  

    TCA8418E 键盘扫描仪也是一种选择。 该器件内置去抖电路+ 10字节 FIFO。  

    此致、

    Tyler