This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:关于端子详细尺寸(L0047125)

Guru**** 2929710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508745/tca39306-about-terminals-detail-size-l0047125

器件型号:TCA39306

工具/软件:

请告诉我  2针和7针端子的详细尺寸。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mika、

    圆圈引脚的具体尺寸很难进行测量、因为这些引脚尺寸的容差接近引脚尺寸。 因此、器件引脚的形状可能与数据表中所示的形状不同。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    已注意。  感谢 您的合作。

    此致、
    M.Iwata.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.Iwata,

    如果没有更多问题、我将关闭此主题。 谢谢、

    此致、

    Tyler