This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:用于1000 BASE T1以太网的器件

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510650/tpd2e2u06-part-used-for-1000-base-t1-ethernet

器件型号:TPD2E2U06

工具/软件:

尊敬的团队:

我们已将 TPD2E2U06DRLR TVS 二极管用于我们的单线对以太网1000 Base -T1应用。

我们观察到、从我们的定制板(在连接器处带有 TVS 二极管)到笔记本电脑完成 Iperf 测试时、带宽不稳定、不符合预期。

我们怀疑问题出在 TVS 二极管上、从电路板上移除该二极管、然后再次从电路板到笔记本电脑启动 Iperf、这次带宽符合预期。

TI 能否确认该 TVS 二极管 TPD2E2U06DRLR 是否适用于1000 Base T1 (单线对以太网)应用? 该二极管是否会导致1000基极 T1信号出现任何降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    TPD2E2U06 的电容足够低、能够支持1000 Base-T1速度、可能会因 PCB 布局导致损耗过多。

    您是否具有使用和不使用 TVS 二极管的任何波形来展示带宽差异?  

    此致、

    Sebastian