This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:中 SEL 开关期间的意外输出行为

Guru**** 2899080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502492/sn65lvcp22-unexpected-output-behavior-during-sel-switching-in

器件型号:SN65LVCP22

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估在我们系统中用作2:1 LVDS 交叉点开关的 SN65LVCP22、并观察到 SEL 开关期间出现意外的输出电压行为。

配置:

  • 器件:SN65LVCP22

  • 用法:2:1 LVDS 开关(IN0或 IN1至 OUT、基于 SEL)

  • SEL =高电平:IN1→OUT

  • SEL =低电平:IN0→OUT

  • IN0和 IN1都会从其他器件接收交流耦合 LVDS 信号。

发现的问题:
当从高电平切换到低电平以将 IN0路由到输出时、即使 IN0为0V (无信号)、我们也会在输出端观察到+500mV。
但是、当 IN0和 IN1都为-500mV 时、开关 SEL 会在输出端产生预期的-500mV。

我们的理解:
我们认为这种行为不是器件故障、但可能与以下情况之一有关:

  1. 在 SEL 转换期间、IN0可能处于高阻态、且输出反映内部偏置电压(~+500mV)。

  2. 如果在输入未主动驱动时发生开关、则器件可能会产生未定义的输出电压。

  3. 如果悬空输入端没有端接或下拉电阻、可能会导致这种行为。

如果您能提出上述条件下是否会出现此输出行为、以及是否有任何建议的应对措施(例如输入偏置、端接指导或开关时序注意事项)、我们将不胜感激。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是检查一下,看看自我们上次答复以来,在这个主题上是否有任何进展。
    如果有任何更新、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

      很抱歉、延迟回复、此设备刚刚分配给我们的组。

      将 SEL 从高电平切换到低电平时、您是否意味着 SEL0/SEl1都从高电平切换到低电平?

    此致

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    感谢您的答复。

    将 SEL 从高电平切换到低电平时、您是指 SEL0/SEL1都从高电平切换到低电平吗?

    • 在我们的配置中、SN65LVCP22在"1:2分离器"模式下使用、因此会对 SEL0和 SEL1引脚应用相同的控制信号。

    • 当 SEL0和 SEL1从高电平切换到低电平时、内部逻辑应该相应地将输出连接从 IN1切换到 IN0。

    • 然而、我们在实际运行期间观察到以下行为:

      -当 IN0 = 0V 且 IN1 =-500mV 时、将 SEL0/SEL1从高电平切换为低电平时、理想情况下应该会导致 Vout = 0V、但我们会观察到 Vout =+500mV。

      -另一方面、当 IN0 = IN1 =-500mV 时、切换 SEL0/SEL1会导致 Vout =-500mV、这是预期行为。

    由于 SN65LVCP22设计用于具有内部偏置的交流耦合差分输入、如果输入差分对的一侧固定为0V、而另一侧保持悬空(未连接)、则内部偏置可能会将悬空引脚拉至中间电平(例如~+500mV)。  因此、器件可能会将其解读为+500mV 差分输入、并错误地驱动+500mV 差分输出。  

    我们理解这是一个意外的用例、但如果您能深入了解此类行为在给定内部接收器偏置结构的情况下是否合理、我们将不胜感激。 如果有任何推荐的缓解技术(例如、始终使用100Ω 端接输入、确保在 SEL 开关之前差分输入有效)、我们将非常感谢您的建议。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1:如果您向 IN0和 IN1发送任何交流信号、器件会按预期运行吗?

    2:对于 IN 信号、最小直流共模电压为50mV、因此0v DC 超出数据表规格。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    1、否、输入电压是直流信号。

    2.以下输入范围是否超出工作范围?  

    -另一方面、当 IN0 = IN1 =-500mV 时、切换 SEL0/SEL1会导致 Vout =-500mV、这是预期行为。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器中的 IN0 /IN1是单端信号还是差分信号?

    IN0 看起来为 0v、是吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    CH1和3上的 IN0/IN1是差分信号。 如您所知、IN0为0V。

    图像包含一些日语文本、因此我将再次向您发送更正后的版本。

    如图中所述、我们想知道的是、"当 SEL =低电平时、IN0 = 0V、CH3 =-500mV、OUT = IN0 = 0V 时、为什么 CH4波形输出+500mV?" 请回答、包括 IC 是否会出现此行为。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能查看单端信号并填写以下表单吗?

    SEL IN0+ IN0- IN0-Diff in0-com OUT+ 输出-
    l     0伏      
      IN1+ IN1- IN1差分 IN1-com    
    H.     n500mv      

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我输入了以下信息、您能检查一下吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

      假设 OUT0和 OUT1相同

       您能否在 IN0+和 IN0-之间做出一点区别(比如 IN0+为100mV、IN0-为0v)? 因此、可以轻松查看多路复用器是否正常工作。

       从上表可以看出、当 SEL 为高电平时、OUT+应为0.92V、OUT-应为1.37V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。
    检查前、请确认以下几点。

    [引述 userid="253653" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1502492/sn65lvcp22-unexpected-output-behavior-during-sel-switching-in/5799194 #5799194"]

     您能否在 IN0+和 IN0-之间做出一点区别(比如 IN0+为100mV、IN0-为0v)? 因此、可以轻松查看多路复用器是否正常工作。

       从上表可以看出、当 SEL 为高电平时、OUT+应为0.92V、OUT-应为1.37V。

    [/报价]

    当 IN0差分输入为0V (IN0+= 0V、IN0−= 0V)时、器件可能会将此解释为没有有源差分输入、这可能会导致不稳定或未定义的输出电平—可能会漂移到内部偏置点(例如、大约+500mV)。
    这使得在 SEL 转换后难以确认输出是否正确反映了所选输入。
    因此、通过在 IN0+和 IN0−之间引入一个小的电压差、可以更容易直观地确认输出是否正确切换至预期输入。

    请您确认我们的解释是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的解释正确。

    好极了

    Brian