This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 模式4配置(strap)

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510395/dp83867is-sgmii-mode-4-strap

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

大家好!


我对 SGMII 模式4配置(strap)有疑问。

当前设置为 Rhi=2.49kΩ、Rlo=Open。

数据表中规定、建议使用 Rhi = 4kΩ、Rlo = 10kΩ。

如果我设置 Rhi=2.49kΩ、Rlo=Open、是否会出现任何问题?

例如、可能未设置正确的模式、或者可能发生通信错误。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    对于 SGMII、我们建议使用不同的 strap 配置建议、因为当器件在 SGMII 模式下运行时、自举阈值表不适用于 SGMII 引脚。

    必须遵循 SGMII 时模式4的电阻值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    j