This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:最强信号在特定的 Vin 范围内上升和下降

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510508/tlin1028-q1-reest-signal-goes-up-and-down-in-certain-vin-range

器件型号:TLIN1028-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在他们自己的 PCB 中测试 TLIN10285DDARQ1、他们发现了一些奇怪的事情。

根据他们的终端客户要求、进行了一项测试、以100mV 的阶跃将 Vin 从0V 增加到24V。

他们进行了此测试、一开始很好、但 Vin 约为5.13V (他们在 Vin 前面使用 TVS 二极管、因此实际 Vin 约为4.8V)

像下面的波形一样、RESET 在大约0.1秒的周期内上升和下降。

您能否解释一下为什么复位信号在特定的 Vin 范围内有这种行为?

为方便起见、我附上了原理图。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

     当 VIN 处于器件的欠压阈值时、这种振荡很常见。 在大约4.8V (TVS 之后测得的 VIN)时、器件 恰好开启其导通/关断阈值、因此当 VIN 逐渐增大时、器件会启用;然后、当其内部逻辑的负载下降时、器件会再次禁用。

    为了消除该问题、可以更快地使 VIN 在该区域内斜升、或改变阈值(例如移除 TVS)。  

    另外、请仔细检查盖子的放置情况、因为显示的情况可能并非如此。 示例220 pF 的 TXD 而不是 LIN、谢谢。

    此致、

    Michael。