This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:存在使用 TXB0304RSVR 作为电平转换器来将 SPI 从3.3V 待机电源转换为 SPI 3.3V 主电源的问题。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, TMUX1511, SN74LV125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509938/txb0304-there-is-an-issue-that-uses-the-txb0304rsvr-as-a-level-shifter-to-convert-spi-from-3-3v-standby-power-to-spi-3-3v-main-power

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TMUX1511、SN74CBTLV3126、 SN74LV125A

工具/软件:

尊敬的先生:

我们有一个主板(CPU:Intel Core i5-1335UE)、它使用 TXB0304RSVR 作为电平转换器、以将 SPI 从3.3V 待机功率(3.3VSB)转换为 SPI 3.3V 主电源(3.3VCC)。

不过、我们在使用此配置时遇到了问题。

原理图:

当 ATX 电源将 PSON#拉低以打开系统时、TXB0304RSVR 的 OE 引脚为高电平、这会对 SPI 源(3.3VSB)造成干扰。 因此、BIOS 闪存受到影响、系统无法引导。
在我们的实验中、如果我们将 VCCA 和 OE 引脚连接到3.3VSB (电路如下所示)、系统将能够正常引导。
(注意:故障期间、连接器未连接任何器件、这意味着 A 侧 SPI 线路悬空。)

问题:

  1. 是否宜使用 TXB0304RSVR 将 SPI 从3.3V 待机功耗(3.3VSB)转换为 SPI 3.3V 主电源(3.3VCC)?
  2. 上述原理图(第一个原理图)是否有任何设计问题?
  3. 由于这是相同的电压转换、建议将哪一侧(A 或 B)连接到 SPI 源? (在我们当前的设计中、源极连接到 B 侧。)

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不想转换电平、则不需要电平转换器。 此外、如果在上电期间 OE 为高电平、TXB 的自动双向架构(绝不允许 I/O 引脚悬空、但强制其为高电平或低电平)可能会干扰总线上的其他信号。

    请准确指定 MISO 信号的行为方式。 如果它在多个 SPI 器件之间共享、则在未访问 SPI 从器件时必须禁用它。 因此、您需要一个三态缓冲器(如 SN74LV125A (由/CS 控制)或一个模拟开关(如 SN74CBTLV3126/TMUX1511)。