This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB681兼容器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB981-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503071/ds90ub941as-q1-ds90ub681-compatible-part

器件型号:DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB981-Q1ALP

工具/软件:

尊敬的团队:  

由于 DS90UB681 FPD-Link 芯片组不可用。  

您是否推荐使用支持 DS90UB681且具有解串器兼容性的类似芯片组?  DS90UB941AS-Q1是否合适? 是否提供 SW 侧驱动器支持?  

如果您需要更多信息、请告诉我  

此致、

Vishal Mistry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    您能详细介绍一下该应用吗?

    以下串行器可用于支持 DS90UB681功能:

    • DS90UB941AS-Q1
    • DS90UB981-Q1

    相应的解串器将取决于您的视频输出。 您能否指定所需的输出视频协议?

    我们为使用 ALP 的产品提供 SW 驱动程序支持、并提供脚本生成工具和 GUI 支持。

    请同时下载两个版本 ALP ALP 配置文件更新  从网站 - https://www.ti.com/tool/ALP

    此外、下面还提供了 98x 系列的驱动程序:

     e2e.ti.com/.../ALP_5F00_98XPROFILE_5F00_UPDATE_5F00_v03-_2800_1_2900_.exe

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragav:

    我已经验证了串行器和解串器的当前配置、并且系统正在通过 FPD-Link 使用 DSI 接口驱动全高清显示器。

    • 串行器 第681章,我

    • 子系统 :DS90UB688RUR

    请您确认 备选器件(DS90UB981RTDTQ1) 此配置是否适用于我们的应用程序和解串器?

    期待您的答复。

    此致、

    Vishal Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 拉加夫

    您需要更多信息吗? 如有任何需要、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    如果 x688支持视频应用程序、则使用 x988将足以替代系统。

    只是为了确认、您能说明您的视频分辨率设置吗?

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragav:

    所需的视频输出为  使用 DSI 接口的全高清1920 x 1080像素显示。  

    你能提出建议吗  串行器 与解串器兼容的完整器件型号:DS90UB688RUR?

    如需参考、请查看随附的方框图以了解应用。  

    正在等待您的回答。  

    此致、  

    Vishal Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    假设颜色分辨率为24位且刷新率为60Hz、则  DS90UB688RUR 与应用兼容

    您能提出建议吗  串行器 与解串器兼容的完整器件型号:DS90UB688RUR?

    与 DSI 和给定应用兼容的串行器:

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复