This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810引脚模式_原理图审阅

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509515/ds280mb810-ds280mb810-pin-mode-_schematic-review

器件型号:DS280MB810

工具/软件:

您好团队

我们将 DS280MB810线性中继器用于直通式/多路信号分离器应用。 其中、我们 设计了 直通模式的默认引脚模式配置和通过外部 EEPROM 的可选配置。

请查找  随附的原理图、并仔细查看、告知我们多路信号分离器应用和 SMBus 主模式配置所需的任何设计更改。

e2e.ti.com/.../DS280MB810_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_2025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalyaa:

    我们将对此进行审查、稍后会联系您。

    不确定您是否计划在设计中使用该器件、但想让您知道、仅通过 DS280MB810上的 EEPROM 配置无法启用多路复用器的引脚模式控制。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    请忽略 EEPROM 部分。  

    请查看引脚模式配置的原理图。  

    请告知我们需要进行的任何硬件更改、或说明 MUXSEL0和 MUXSEL 1的状态以 配置上述应用。

    1.多路信号分离器

    2.直通式

    此致

    Kowsalyaa.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalyaa:

    请查看随附的原理图反馈。

    e2e.ti.com/.../0841.Schematic-Review.pdf

    关于交叉点配置、如果您希望使用 MUXSEL 引脚、则需要通过寄存器写入来启用 MUX 引脚控制。

    之后、请参考下图相应地配置交叉点。

    谢谢、

    Drew