This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:用于 LVDS 长度扩展的串行器/解串器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002, DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508947/tlk10002-serdes-for-lvds-length-extension

部件号:TLK10002
主题 DS560DF410中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我有三个 LVDS 通道、每个通道都以16Gbps (max)频率运行;线路编码为128b/132b。 我需要对它们进行序列化、通过 SFP 光纤链路传递它们、然后对它们进行反序列化并重建原始 LVDS 总线。

TLK10002或任何其他芯片(例如 DS90UB983/4)是否能够执行此任务?  

提前感谢、

e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E:

    我的理解是否正确、即您的 SFP 光纤链路至少需要48 Gbps 的带宽?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E:

    我的小组没有任何适合这种情况的设备。  最接近的器件是 DS560DF410。  但是、它只启用齿轮箱2:1数据、16Gbps 不在其 CDR 锁定范围内。

    我将在 FPD-link 团队(支持 DS90器件)中对此进行评论。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E:

    我们的 FPD-Link 产品系列不包含任何能够以此速度串行或聚合 LVDS 通道的产品。 FPD-Link 器件旨在与摄像头或视频接口配合使用、并需要使用串行器+解串器对。

    我们拥有支持 DisplayPort、HDMI、MIPI DSI、MIPI CSI-2和 OpenLDI 的产品。 数据通过同轴电缆或 STP 电缆进行发送、最大数据速率为~13Gbps、具体取决于所使用的器件。 请告诉我这些产品是否适合您的应用。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、感谢您提供的信息。

    在我将 LVDS 总线速度降低至13Gbps 的情况下、我是否可以使用   DS90UB983/DS90UB984对 仅使用 D0、D1、D2通道而不连接 D3、AUX、HPD 来对 LVDS 数据进行串行化/反串行化? 该方案是否能够在另一侧重建 LVDS 总线?

    此外、上述器件对是否可以与光纤链路(而不是同轴电缆/STP 电缆)配合使用?

    谢谢、

    e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E:

    我正在重新分配给另一位支持 UB983/UB984的工程师。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E:

    如果您要寻找一个接收 LVDS 数据的串行器和一个输出 LVDS 数据的解串器、那么我推荐 DS90UB947/DS90UB948。 这些器件可支持高达6Gbps 的数据速率。  

    LVDS 数据、仅使用 D0、D1、D2通道且不连接 D3、AUX、HPD

    这没关系。  

    DS90UB983接收 DP 数据、DS90UB984输出 DP 数据、则可支持高达25.92Gbps (8.1Gbps / DP 通道 x 4个 DP 通道 x 8b/10b 编码)。  

    如果您有 DSI 或 DP 源、您可以分别使用981或983并将其与 输出 LVDS 数据的988解串器配对、从而获得更高的数据速率。  

    此外、上述设备对是否可以与光纤链路(而不是同轴电缆/STP 电缆)配合使用?

    我们的器件仅支持同轴电缆和 STP 电缆。  

    以下是我的建议。  

    BR、

    以斯帖