This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 SN65DSI86ZQER 的问题

Guru**** 2611805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508248/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86zqer

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

您好:

1.使用 SN65DSI86ZQER 进行设计时、AUXP 和 AUXN 被反转。 是否可以在 TI 芯片内部在 AUXP 和 AUXN 之间切换?

2、反向的影响是什么? 它是否会影响屏幕的正常显示? 电流 EDP 眼图测试通过。

3. AUX P/N 上有100K 个上下按钮,如果 PN 反转,上下按钮也会反转;它是否会影响芯片的正常操作?

4.此辅助装置的上下按钮不仅用于通信,还用于通知屏幕源侧已准备就绪;此反转是否会对机构产生影响?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    没有 用于 反转 DP 输出的 AUX 通道极性的寄存器。 DP 主链路数据通道(MLxP/N)可以反转、但无法反转辅助通道。 因此、请相应地进行 AUX P/N 布线并遵循原理图建议。

    我可以看到、您分享的原理图片段中错误标记了 H8/H9。  路由是否存在问题?  或者原理图标签不正确的问题是什么?  请为下一个版本更正标签和 AUX 外部组件/原理图。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram:

    感谢您的反馈。  

    客户当前未使用 AUX 信号、如果 AUX 被反转、是否会产生任何影响?
    此外、在客户早上启动过程中、TI 芯片上的 AUX 信号(与外部器件的串联电容器断开连接)仅处于高电平、没有信号、表明未使用 AUX。 这是什么意思呢?
    屏幕显示正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在客户的系统中、 DP AUX 线路是否会用于任何链路训练、 重新初始化链路训练(如果需要)、DPCD 读取等? 显示屏/接收端的 AUX 信道要求是什么?

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram:

    屏幕的分辨率由 TI 芯片设置、在启动和睡眠唤醒期间无需进行训练。 屏幕的 EDID 通过软件确定。

    请帮助确认上述四个问题、谢谢!!!

    另外、请帮助确认、如果未使用 AUX 信号、反转它会产生什么影响? 是否涉及任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    如果未使用 AUX 通道、则我假设使用了快速链路训练。

    要回答您的初始问题:

    1.不可以、AUX 极性不能通过寄存器写入来反转

    2. AUX 通道用于源端和接收端之间的链路训练和维护事务。 视频本身通过 eDP 主链路通道传输。  


    3.如果未使用 AUX 通道(如您所述),则可以将其保持悬空或断开连接,并对 AUX 线路上拉和下拉电阻进行 NC 设置。

    4.您在这里所指的上下按钮是什么?

    我不确定这种影响的确切程度、但  建议更正原理图、如果不使用 AUX、则可以将其保持悬空。

    可以使用 HPD 来通知接收端存在吗?

    此致、
    Ikram