This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:接收器模式- RO 驱动为低电平

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509307/thvd2450-receiver-mode---ro-is-drive-low

器件型号:THVD2450

工具/软件:

嗨  

我们正在使用这款 RS485收发器。

我们发现、我们的 MCU 卡住了、因为收发器传输的位数太多  

我们处于相当嘈杂的环境中、并绘制了一些波形图和研究。

在我们的调查中、我们发现 RO 一直驱动到低电平、即使 VA-Vb 电压高于-200mV。

你可以 SCOP 图片如下:

我不明白为什么 RO 总是驱动低,你能帮忙吗?

此外,我们检查是否可以添加电容器来过滤来自 AB 的噪声( A 到 GND , B 到 GND 和 A 到 B)的值为220pf , WDYTH ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eytan:

    感谢您联系您遇到的此问题。 我有几个初始问题/意见:

    • 您能否分享原理图以便我可以验证器件配置?
      • R 输出是否有下拉电阻(如果您无法共享原理图)?  
    • R LOW 的时长是多长时间? 或者 R 是否一直保持低电平?
    • 如何设置使能引脚 DE 和/RE? 它们是连在一起的吗? 为了使接收器正常工作、请确保/RE 接地(因为它具有反相逻辑)。 在 DE 上的噪音是最令我担忧的。 A/B 线路用于处理差分噪声、但当使能引脚经历如此多的噪声时、收发器的性能会不一致。
    • DE 引脚上的电压有多低? 观察电压摆幅、似乎达到-1V。 由于这超出了逻辑引脚的绝对最大值(-0.3V)、因此使能引脚有可能会损坏。 但是、由于该电压在纳秒范围内、器件可能仍正常。  
    Unknown 说:

    此外,我们检查是否可以添加电容器来过滤来自 AB 的噪声( A 到 GND , B 到 GND 和 A 到 B)的值为220pf , WDYTH ?

    [/报价]

    您当然可以尝试这种方法、但我怀疑这可以解决问题。 目前我猜测使能引脚会阻止 R 引脚正常开关。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ethan:)  

    感谢您的快速响应  

    1.原理图如下  

    RO 的 PU 为10k  

    2.它的外观是一直低,你可以看到下面  

    DE 和 RE 短接在一起。

    RE/DE 上的噪音可能与我们的测量设置有关,但我们会尝试更多地检查它。

    它看起来,在 AB 线上的3个220 pf 的帽( A 到 G , B 到 G 和 A 到 B)修复它,你可以看到下面的示例  

    所以基本上它的外观,没有担心的 DE/RE 引脚,正确?

    如果是这种情况,我仍然不明白为什么我们总是有 RO 低没有额外的帽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器会测量差分输入电压。 请告诉示波器计算−B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    绿色波形是差分测量值 VA - VB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eytan:

    不管怎样、都可以使用这些上限进行良好的呼叫测试。  

    您的 RS RS-485总线是如何配置的? (即哪个器件驱动总线信号以及存在多少个节点)

    V_OD 似乎是一个脉冲。 您是否可以尝试向总线输出较慢的方波?  

    此致、

    Ethan