This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:需要货架期确认

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509477/sn65dsi83-need-shelf-life-confirmation

工具/软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我们已收到 客户提供的零件号 SN65DSI83TPAPRQ1 (作为 FOC 材料)。 在这方面,我们需要对该组件的保质期进行澄清请分享该材料的保质期文件,或分享保质期确认或紧急基础...

谢谢、

Jaysurya S.

供应商质量  

邮件 ID: tnlvi-qa-sqe-common@fih-foxconn.com

电话:+91 7826073785

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaysurya:

    此页面包含有关 产品生命周期的一些一般信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    有关该器件的更多具体信息、我建议联系当地的 TI FAE 或代表。 他们可以为您提供更多信息。

    如果您想让我联系您当地的 TI FAE 联系人、敬请告知。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:  

    您可以 为此查询连接当地的 TI FAE 吗? 我们迫切需要这一点、我们迫切需要这部分的保存期文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram Haque:

    您能不能在此回复。 请尽快联系您的 FAE 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay Surya:

    我正在尝试为您查找当地的 TI 联系人、我会向您发送一条详细信息消息。

    对于保质期文档、您要查找哪种类型的信息? 请说明需要哪些数据、我们可以找到这些数据。

    此链接包含有关产品生命周期的一些一般信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    多少年我们可以消耗的材料,我问. 我们需要澄清部件的保质期是多少? 例如、5年或3年、您可以分享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay Surya:


    1.如果您指的是货架期,本页包含有关产品制造条件、潮湿敏感度、储存等的信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-shelf-life.html

    此组件具有湿敏等级: 3-260C-168 HR

    本应用手册介绍了 MSL 级别以及存储和处理建议: https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf


    2.如果您是指这将是多长时间的生产,没有确切的日期或估计的零件,因为它取决于需求。 客户也可以 在"最后一次购买"达到淘汰状态时收到通知。

    此页面(下方)说:"TI 的产品生命周期通常为10到15年、并且通常会延长、符合许多客户的要求"

     https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    标准产品寿命的内部政策

    根据公司的政策指南、  如果符合以下三种条件之一、TI 标准产品将不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车产品或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

     

    此致、
    Ikram