This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:SN65LVDS180-SN65LVDS180 EP 是否可用?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510157/sn65lvds180-is-the-sn65lvds180-ep-available

器件型号:SN65LVDS180
Thread 中讨论的其他器件:EPEP

工具/软件:

你好。  我需要一个额定工作温度为-55°C 的 LVDS 收发器。    SN65LVDS179MDGKREP 额定工作温度为-55°C 的做法已在数据表上提供、并且可以分发、但该器件没有使其能够用作收发器。   SN65LVDS180-EVM EP 具有使能端、但该器件 看起来不可用。

是否有可以在-55°C 下工作的 LVDS 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    SN65LVDS180-USB 似乎 EP 不再可用。 如果您需要-55°C、我建议使用 EP 和  SN65LVDS33-EVM EP、因为它们满足您的温度要求并使能驱动器/接收器。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack。  谢谢你。  一对这样做正是我需要的。