This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1 PSpice 模型的要求

Guru**** 2611805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509890/tcan1044a-q1-requirement-of-tcan1044a-q1-pspice-model

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN844-Q1TCAN1044-Q1

工具/软件:

您好、

为了进行 PSpice 模型仿真、我们需要 TCAN1044A-Q1 IC 的瞬态仿真模型。 这方面的任何帮助都将是巨大的。

谢谢、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    遗憾的是、截至目前我们只提供 IBIS 模型、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果我们能得到这些示例、您是否也会获得相同的引脚等效原理图?

    谢谢、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    TCAN844-Q1是引脚对引脚兼容的选项。 另请注意、TCAN1044A-Q1适用于 TCAN1044A-Q1、任何8引脚 IBIS 模型的工作原理相同。  因此、请参阅 TCAN1044-Q1 IBIS 模型、谢谢。

    此致、

    Michael。