This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72DR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509705/sn65hvd72-sn65hvd72dr

部件号:SN65HVD72

工具/软件:

您好、

我们当前的设计使用 ST 的 ST1480ABDR IC。 我们发现、很少有 PCB 无法正常工作。

这在70°C 下很容易重现。 在进行一些研究后的2小时内就会出现问题、我发现在某些应用中、A 和 B 需要失效防护偏置电阻器

我使用 ST 器件 ST1480ABDR 使用外部失效防护电阻器进行了测试、该问题已得到解决。

现在、我们生产了数千块 PCB。 因此、我决定使用带内部偏置电阻器的 SN65HVD72DR TI 器件。

当我使用两个不同的 PCB 在70度下进行测试时、一个 PCB 运行良好、没有任何问题。 第二块 PCB 在8小时后出现故障。

您能帮助我检查这个问题吗? 该 IC 是否也需要外部偏置电阻器?

如果您能提供电子邮件地址、我将分享原理图。 这个问题是紧迫的、因为我们的生产现在被搁置。

谢谢

Parvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ST1480Ax 和 SN65HVD72均具有失效防护输入、当差分输入电压为零时输出高电平、ST /TI 器件的容差约为15mV/20mV。 显然、您的噪声更高。 如果您需要外部偏置电阻器来通过 ST1480AB 获得正确的电压、那么也需要使用带 SN65HVD72的外部偏置电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parvin:

    正如 Clemens 所指出的、这两种器件都具有称为内部失效防护的功能、能够将 VIT 驱动至负电压、从而有助于在短路、开路和空闲情况下使 R 输出保持高电平。 但是、超过 VIT 参数的噪声仍可能导致干扰(当噪声为差分噪声并使 A-B 大于-200mV 时)。 如果添加外部电阻解决了这一问题、则意味着您需要通过外部元件对 A-B 进行偏置、以使其保持大于0V、因为没有 A-B 的系统中的噪声过大。  

    - Bobby