This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:具有 BIDIR TD 引脚的完整 IBIS 模型

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509625/dp83561-sp-complete-ibis-model-with-bidir-td-pins

器件型号:DP83561-SP

工具/软件:

为 DP83561-SP 提供的 IBIS 模型仅将所有 TD 引脚标记为输入、尽管这些引脚为 I/O
是否有将 TD 引脚作为输出的 IBIS 模型版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    使用"TD"引脚时、您指的是 MDI 侧 TD_P_A/B/... 或 MAC 侧 TX_D0/1/…… 引脚?

    • MDI 侧引脚被标记为 NC、因为与该 E2E 类似、IBIS 模型仅适用于 MAC 侧。
    • TX_D0/1/…… 引脚仅是输入、这些引脚不应用作输出。 从数据表中:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我指的是 MDI 侧 TD_P_A/B/ETC 引脚。
    我的目标是在设计中的这些引脚和磁性元件之间进行仿真。 那么、我假设响应与另一个 E2E 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、您回答正确。 遗憾的是、我们没有跟踪 MDI 侧引脚的 IBIS 模型。

    此致、

    Shane