This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:J722S/AM67x EVK 使用 SN65DSI86 DP 桥接器

Guru**** 2504915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509478/sn65dsi86-j722s-am67x-evk-uses-the-sn65dsi86-dp-bridge

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

J722S / AM67x EVK 使用 SN65DSI86 DP 桥接器。

 

但是、我们尚未找到实现显示端口的源代码。

 

这里是否有路线图或问题? 背景是、我们无法让它在我们的评估板上正常运行。 目前、TI-LINUX-6.12中似乎没有支持 J722S EVM 显示端口的器件树。 我已经尝试并测试了一些方法

J784S4/J742S2的相应部分将被接管–这似乎是一项工作(取决于所选的部分)

分辨率/时序我可以使用逻辑分析仪在 DSI 通道上看到活动、但没有(有效)信号来自监控器

都是等距。 最好能知道这是否应该在原则上起作用、以及哪些决议/时间安排得到了验证。

可以帮帮我吗?