This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:与 DS90UB927配对使用时、LOCK 引脚保持低电平。 请帮助查看原理图。

Guru**** 2548880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509382/ds90ub940n-q1-lock-pin-stays-low-when-paired-with-ds90ub927-please-help-review-schematic

器件型号:DS90UB940N-Q1

工具/软件:

我们有一个与串行器 DS90UB927配合使用的 HMI。 当我们使用 UB940评估板与它配对来测试、锁定、通过 LED 时、照明和输出时钟都具有有效的波形。 当我们设计电路板并在相同 HMI 下使用时、锁定引脚保持低电平。 请帮助查看所附的电路板原理图。 我认为不同之处在于、未使用的 IO 引脚连接到我们电路板上的 GND、但在评估板上悬空;GPIO0和 GPIO1在我们的应用中使用、并可能在启动时被拉至低电平。 另一个问题是 MODE_SEL 引脚的电阻器与建议的电阻器不同。 如果  MODE_SEL 引脚的电压略微下降、它是否也会导致器件无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我想确认一下 有关原理图的几点;

    1. 具有927串行器的 HMI ->连接到940N EVM ->锁定和通过良好
      具有927串行器的 HMI ->连接到自定义布局940N (上面的原理图)->无锁定或通过

    2. 从原理图中我无法看到 MODE_SEL0经过哪些 strap 配置、未显示电阻器值-这会更改 CSI 连接时的输出模式。 预期连接是什么、两个 CSI 端口都处于活动状态的4个数据通道(模式1)? 只有目标电压对于满足模式选择非常重要。
      1. 此外、通过确定 MODE_SEL1和 IDX 的未填充电阻器、可以在 MODE 编号0下选择这些电阻器

    3. 请参阅以下问题:

    引脚4 (BISTC/INTB_IN)连接到 PASS 指示器、它们是否应该分开、因为它们执行不同的功能?

    下面的 LVDS+/-端口路由到两个不同的连接器。 这应该与串行器一起在双模式还是单模式下使用?

    对于通道规格、是否使用此配置测量了插入损耗、回波损耗和 TDR、以确保额外的布线和连接器残桩不会导致违反建议值?

    形成数据表、如果未使用 GPIO、建议将所有 GPIO 连接至外部下拉电阻接地(GND)、因此这应该没问题。

    如果您可以提供上述确认、这将有助于进一步隔离和识别问题。

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的答复。 以下是您问题的答案。

    1.是的。 但对于我们的电路板、我们没有测试 PASS 引脚、因为它连接到 INT 来实现触摸中断。

    2. R82为59K、R11为24.9K。 我们是否应该将它们分别更改为66.5k 和20k、因为我们只使用一个端口?  

    3.我们正在设计一个取代 OEM 显示屏的主板。 OEM 显示屏使用 UB948、我们确定了将其 INTB 和 GPIO0连接在一起来中断触摸屏、因此我们认为应该以类似的方式连接 UB940。  

    根据特定的 HMI、连接器可以是其中一个。 这两个连接器不会同时使用。 带有两个 LVDS 对的驱动器具有更高的显示分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    [引述 userid="423779" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509382/ds90ub940n-q1-lock-pin-stays-low-when-paired-with-ds90ub927-please-help-review-schematic/5802469 #5802469"]

    1.是的。 但对于我们的电路板、我们没有测试 PASS 引脚、因为它连接到 INT 来实现触摸中断。

    [/报价]

    我想知道耦合 INT 触控中断是否会干扰 PASS 指示器、该 INT 设计为下拉、直到通过主页上的0xC6激活。 例如、您可以通过从 SER 远程读取器件地址来检查 FPD-Link 与电路板的连接;

    board.ReadI2C(0x58,0x0)

    远程读取 DES 上的地址0x0应返回地址、如果链路故障、则返回0。

    R82为59K、R11为24.9K。 我们是否应该将它们分别更改为66.5k 和20k、因为我们只使用一个端口?

    是、如果仅使用一个 CSI 端口和2个数据通道、请将 MODE_SEL0模式2的值更改为66.5k 和20k。

    我们将设计一块替换 OEM 显示的电路板。 OEM 显示屏使用 UB948、我们确定了其 INTB 和 GPIO0连接在一起来中断触摸屏、因此我们认为应以类似方式连接 UB940。

    已理解、请注意、在启用 GPIO0/INTB 时、外部通过指示器可能不可用。

    我不确定这些引脚是否需要连接、因为它们当前已配置。例如、如果要向 SER 发送触摸中断、有一个单独的 REM_INTB (DS90UB947)可用于仅提取 INTB_IN、GPIO0可用于单独的功能。

    根据特定的 HMI、连接器可以是其中一个。 这两个连接器不会同时使用。 具有两个 LVDS 对的驱动器具有更高的显示分辨率。

    已理解-您仍可以确保附加迹线虽然未使用、但不会增加额外的阻抗、从而根据通道规范导致 FPD-Link 端口的运行出现偏差。

    谢谢、

    Miguel