This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:CTE

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503372/am26lv32e-cte

器件型号:AM26LV32E

工具/软件:

我正在联系以请求组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供 CTE 值吗?  如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamren、

    感谢在 E2E 上发帖。 我们将对此进行研究、并尽快回复您。 由于这是一个较旧的设备、可能需要时间才能找到此信息、但我们将通过2025年04月21日 提供更新。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    我不知道您是否看到了 之前的文章、但 VQFN (RGY)封装的 CTE 在-40C 至110C 温度范围内为10.3pp/C、在110C 至150C 温度范围内为17.0ppm。 对于其他封装、ppm/C 将大致相似。 但是,如果你仍然需要确切的号码,我可以检查我们的包装团队,看看他们是否能够找到任何东西。

    此致、

    Ethan