This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:交流耦合电容器问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508788/hd3ss3212-ac-coupling-capacitor-question

器件型号:HD3SS3212

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个复杂的 USB 设计  、使用 HD3SS3212多路复用器将2个 USB3.2第1代主机切换到1个器件。

方框图如下所示。

我们分配的直流阻断电容器怎么样?

 HD3SS3212 规范中显示、当多路复用器的两侧都有放置电容器时、它需要偏置电阻器来提供 USB 信号直流偏置。

但我们完成了这个测试、它是可行的。 它是否存在任何潜在风险?

BR。

Phil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    如果系统中的共模电压高于2V、 交流耦合电容器需要放置在开关的两侧、偏置电压小于2V。 如果没有偏置、您的系统可能会出现问题。

    电容器需要位于 TX 侧和 RX 侧、这正是图中所示的位置;但可能有太多电容器。

    红色区域应该有一对交流电容器、其余区域不需要、可以移除。 在  PCIe 的 RX 通道上添加一个电容器。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    HD3SS3212没有任何直流偏置? PCIe 桥具有1.2V 偏置、集线器需要阻断其他源的直流。

    因此、我需要保留右侧的盖子、然后移除左侧的所有盖子、对吧?

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    没有、没有。  

    该多路复用器需要在 RX 和 TX 通道的两侧(输入/输出)采用交流耦合电容器、如您提供的图中所示。

    所以你仍然需要一个盖在这里(黄色),并可以删除其他的。

    从多路复用器的角度来看、每侧只需要一对去耦电容器。

    谢谢、
    NIR