This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:在输入引脚上保留3V3、同时移除 VCC 以复位 IC

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509409/pcf8574a-leaving-3v3-on-input-pins-while-removing-vcc-for-resetting-the-ic

部件号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件: TCAL9539

工具/软件:

您好:

我们正在考虑使用 PCF8574A 远程8位 I/O 扩展器、并阅读数据表中出现以下问题:

从 VCC 引脚移除电源电压后、是否允许在 P[0..7] IO 引脚上设置3V3?

VI 的绝对最大额定值如下:

VI 输入电压范围:–0.5至 VCC +0.5

这是否意味着在 P[0..7]上使用3V3而 VCC 为0V 时、会超过最大额定值、或者无论是否施加 VCC、VI 的最大值始终为6.5+0.5V=7V?

背景是、我们想要一种通过移除 VCC 来复位 PCF857A 的方法、但在这种情况下、移除 VCC 时 P[0..7]上的输入电压仍将保持在3V3。

谢谢你和最好的肉酱

RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RK、

    该器件在 I/O 引脚上没有断电高阻抗。  

    有一个从 P0-P7到 VCC 的二极管。 因此、当 VCC = 0V 且 P0-P7 = 3.3V 时、将对 VCC 反向供电。  

    例如 TCAL9539等其他 I/O 扩展器设计中移除了该二极管。 TCAL9539移除 VCC 二极管的引脚。 I/O 上的电压可以高于电源电压、最大值为3.6V。  

    此致、

    Tyler