This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:多级 I2C 开关

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509266/tca9548a-multiple-levels-of-i2c-switch

器件型号:TCA9548A
Thread 中讨论的其他器件: INA233

工具/软件:

你好,我想问论坛成员这是否可行. 我使用一个评估套件、该套件使用一个 TCA9548A。 从该器件将其中一个通道连接到另一个 TCA9548A。 这会是个问题吗?

我正在使用多个具有相同 I2C 地址的 INA233功率监控器、因此我计划一次只启用一个通道来读取这些监控器、以免出现 I2C 地址冲突。  

这听起来是否会起作用?

非常感谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    此应用程序应该没问题、 通常是 为了避免 i2c 应用程序中的地址冲突而做的

    下面提供 了一个 AppNote 和 e2e 帖子、详细介绍了这方面的内容、此应用不应该有任何问题

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以在需要时提供更多帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢