This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245DGGR–VCCA 和 VCCB 之间意外的低电阻

Guru**** 2381210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508376/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245dggr-unexpected-low-resistance-between-vcca-and-vccb

器件型号:SN74LVCH16T245

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 SN74LVCH16T245DGGR 在具有以下配置的电平转换应用中:

  • VCCA = 1.8V

  • VCCB = 3.3V

但是、我发现了一个异常问题:

  • 当我向施加3.3V 电压时 VCCB VCCA 电源轨立即升至3.3V 、即使我提供1.8V 电压或使其处于未连接状态。

  • 我测量了 VCCA 和 VCCB 之间的电阻(在焊接 IC 之前)、并且始终保持一致 小于2欧姆

  • 此行为发生在上 IC 的器件 、都使用同一批次的 IC。

  • IC 上的顶部标记为: "65A1DCK" (封装:TSSOP-48)。

从数据表可以看出、VCCA 和 VCCB 应该是独立的、所以我不希望出现这种交互。

请您帮助澄清一下:

  1. 该器件的该电阻是预期值还是正常值?

  2. 是否这种行为可能是由内部保护功能造成的、或者可能是 ESD 结构造成的?

  3. "65A1DCK"标记是否与 TI 官方批次相对应?

在进一步进行硬件调试之前、我希望您能有所见解。

提前感谢您!

此致、
[安帝梅]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andi、

    该器件是在 TI.com 上购买还是由第三方供应商购买? 您能分享它的标签吗?

    使用 器件标识查找 工具时、无法找到此器件。 数据表中的封装信息页面未将"65A1DCK"列为 SN74LVCH16T245DGGR 的器件标识。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua Salinas、

    感谢您的澄清。

    我刚刚再次检查过、IC 上有一个两行标记:
    -顶部:65A1DCK
    -底部:LVCH16T245

    该器件取自我们公司的库存、并已有很长一段时间处于仓库中。 很遗憾、我没有任何可追溯性或原始标签/卷带信息、因此我知道这种情况下 TI 无法验证真实性。

    尽管如此、如果您能帮助澄清以下问题、我将不胜感激:
    - VCCA 和 VCCB 在焊接前显示小于2欧姆的电阻是否正常?
    -是否有任何已知的内部路径可以在仅 VCCB 通电时使 VCCA 上升到3.3V?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "LVCH16T245"是正确的标记。  "65"可能表示2016年或2006年5月。

    在任何情况下、 VCCA 和 VCCB 都 应相互隔离。 您总共测试了多少个芯片? 这六个芯片有什么共同点吗? 最可能的原因是过电压、例如由于处理不当而造成的 ESD 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    到目前为止、我们已使用同一内部库存批次测试了6个芯片。 它们在 VCCA 和 VCCB 之间的电阻都小于2欧姆、并且在 VCCB 通电时、VCCA 都表现出相同的行为。

    鉴于他们已经存放了多年并且处理历史不清楚、很可能会发生 ESD 损坏。

    我们将继续使用授权来源已知正常的器件替换它们。

    再次感谢您的帮助和澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andi、

    没问题! 如果您有其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Josh