This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:Raspberry Pi CM5和 TUSB8041 USB 3.0集线器硬件和软件兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1501327/tusb8041-raspberry-pi-cm5-and-tusb8041-usb-3-0-hub-hardware-and-software-compatibility

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

大家好:
我正在设计一款适用于 Raspberry Pi 计算模块5 (CM5)的定制载板、并计划集成德州仪器(TI)的 TUSB8041 USB 3.0集线器 IC、以扩展 USB 连接(共4个端口)。 在承诺硬件之前、我想确认一些关于兼容性和设计限制的事项:

TUSB8041是否在电气和驱动程序级别与 CM5的 USB 3.0接口完全兼容? 它是否可以与 Raspberry Pi 操作系统(或主线 Linux)开箱即用、而无需额外的驱动程序或 DT (设备树)修改?


任何人都可以分享 TUSB8041与 CM4或 CM5成功配合使用的参考设计、原理图或工程吗?


非常感谢您提供任何见解、示例器件树、dmesg 输出或 PCB 布局技巧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

     我知道 TUSB8041与 CM4存在问题、但不确定 CM5。

     但是、您只需将 TUSB8041 EVM 连接到 CM5系统、TUSB8041没有特殊驱动程序、它使用系统默认集线器驱动程序来工作。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经决定使用这个集成,我买了 EVB 我将做我的实验.