Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869、 DP83867IR
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在使用 DP83869HM PHY、并试图缩短以太网自动协商时间、以实现更快的链路。 我们的用例只需要100 Mbit/s 的全双工网络。 在此过程中、我们遇到了几个问题、希望您能帮助澄清:
1. ANAR 寄存器(0x04)和下一页位行为
我们观察到、控制 PHY 广播能力的 ANAR 寄存器(0x04)的行为不符合预期。 具体来说:
- 我们将 ANAR[15](下一页能力)设置为0
- 我们通过 BMCR[9]重新谈判
- 预期:PHY 发送的 NP 位反映了此变化
- 观察:无论 ANAR 寄存器中该位的状态如何、PHY 发送的 NP 位仍为1:
我们还尝试在 PHY 保持在 PWD_DWN 状态(BMCR[11])时将 ANAR[15]设置为0、但观察结果是相同的。
问:DP83869HM 是否存在这种预期行为?
问:是否存在覆盖该位的内部逻辑、或者我们是否可能缺少另一个相关配置?
2.快速自动协商(GEN_CFG4 - 0x1E 中的 FAST_ANEG_EN)
我们遇到了寄存器 GEN_CFG4 (0x1E)中的 FAST_ANEG_EN 位、似乎可启用快速自动协商功能。 但是、此功能没有完整的文档记录、因此我们希望对以下几点进行澄清:
DP83867IR PHY 的数据表(我们假设该数据表与 DP83869 "相关")包含以下注意事项:
'虽然缩短这些计时器间隔不会在正常运行时引起问题、但在某些情况下、这可能会导致问题。'
我们希望了解:
问:这指的是什么情况?
问:使用快速自动协商或缩短计时器间隔时、可能会出现哪种问题?
问:对于未针对 FAST_ANEG 配置的 PHY、较长的计时器间隔是否会提高稳定性?
提前感谢您的帮助和澄清。
此致、
Dominic