This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:FPD-Link III 通道要求

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511143/ds90ub936-q1-fpd-link-iii-channel-requirements

器件型号:DS90UB936-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

祝您愉快!

我们的客户正在评估 ECU 和摄像头之间使用的新电缆线束。

我们使用 的是 DS90UB935-Q1 SER 和 DS90UB936 DESER。

我们正在参考信道要求文档-参考: FPD-Link III 信道要求- ADAS chipsets-Rev0p81.pdf 和发布日期: 2021年3月15日

该版本是最新版本吗? 请确认

谢谢

Dhinesh Mahadevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:  

    是、这是适用于这些器件的最新通道规格。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    非常感谢。

    在同一文档的表4 (同轴电缆组件)中、给出了不同频率下电缆的插入损耗。

    我的查询是插入损耗是1m 还是15m?

    例如:同轴电缆组装预算、f=5dB 1MHz >-0.7dB 时的插入损耗。

    该0.7dB 是每 m 要求或整个15m 要求。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    这是整个电缆要求。  

    此致、

    Zoe