This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:最短产品寿命是多少?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512634/tl16c750e-what-is-the-minimum-product-longevity

器件型号:TL16C750E

工具/软件:

我们正在考虑将 TL16C750E 用于预期寿命超过10年的产品。 TI 的产品寿命是否最短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    从技术上讲、我们不保证商用产品的使用寿命。 TI 一直致力于停产器件、这些器件采用旧工艺技术。 该器件采用较新的工艺技术、而不受近期从150mm 晶圆向300mm 晶圆转变的影响。 它也是我们产品系列中最新的 UART 器件、因此我不希望该器件在短期内考虑 EOL。  

    - Bobby