This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:该器件是否支持10BaseT 以太网。 否则、建议采用尺寸相同的同一系列替代器件型号。

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512486/dp83tc812r-q1-will-this-part-support-10baset-ethernet-else-suggest-alternate-part-number-in-same-series-with-same-foot-print

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想知道 DP83TC812R-Q1可以支持10BaseT 以太网。 如果它不支持建议使用相同系列中的替代产品、这些替代产品应与相同尺寸的芯片相匹配。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    DP83TC812R-Q1不支持10Base-T 以太网。  这是100Base-T1 PHY。

    您是否专门寻找10Base-T1 PHY?  或者标准10Base-T 是否合适?

    谢谢、

    Drew