This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:如果 CAXC4T245QRSVRQ1可以同时支持开漏和推挽应用

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511969/sn74axc4t245-q1-if-caxc4t245qrsvrq1-can-support-both-open-drain-and-push-pull-applications

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 CAXC4T245QRSVRQ1是否可以同时支持开漏和 推挽应用?

如果没有、请帮助建议使用合适的器件(可通过  CAXC4T245QRSVRQ1在相同频率带宽下支持两种应用)、此器件需要 Q1级。

非常感谢!

BR、

道燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入可接受开漏信号(如果有上拉电阻器)和推挽信号。 输出始终为推挽输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好道燕、

    我同意这里的克莱门斯。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh