This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:应用问题

Guru**** 2835035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511978/tusb2e11-application-questions

器件型号:TUSB2E11

工具/软件:

尊敬的专家:

对于断开中断(INT_USB_DISCONNECT_P1)、这是否仅在 USB 总线处于 L2时可用?  在 L0期间、我无法看到断开连接的中断状态。

对于连接中断(INT_USB_DET_ATTACH_P1)、我只能在第二次连接时观察中断状态。  我的步骤如下。  如果我遗漏了任何内容、敬请告知。
1.将中继器置于主机模式

2.启用 INT_USB_DET_ATTACH_P1

3.连接 USB2设备。  未观察到 INT_USB_DET_ATTACH_P1。  主机已检测并枚举该设备。

4.断开 USB2设备。  重新连接 USB2器件。  观察到 INT_USB_DET_ATTACH_P1

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    Unknown 说:
    对于断开中断(INT_USB_DISCONNECT_P1)、它是否仅在 USB 总线处于 L2时可用?  处于 L0时我无法看到断开连接的中断状态。

    是的、正确。 我认为这种地位应该只在 L2。

    [quote userid="567666" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511978/tusb2e11-application-questions


    对于连接中断(INT_USB_DET_ATTACH_P1)、我只能在第二次连接时观察中断状态。  我的步骤如下。  如果我遗漏了任何内容、敬请告知。
    1.将中继器置于主机模式

    2.启用 INT_USB_DET_ATTACH_P1

    3.连接 USB2设备。  未观察到 INT_USB_DET_ATTACH_P1。  主机已检测并枚举该设备。

    4.断开 USB2设备。  重新连接 USB2器件。  观察到 INT_USB_DET_ATTACH_P1

    [/报价]

    我相信你对这一个,这应该在第一个附件上被检测,而不仅仅是从第二个附件开始。

    我可以在这里的实验中对此进行测试、但我可能需要一些时间来进行测试、因为我们需要测试的设备目前正在由另一个团队使用。

    谢谢、

    Ryan