This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204和展频时钟

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511699/tmds1204-tmds1204-and-spread-spectrum-clocking

器件型号:TMDS1204
主题: TMDS181中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

使用 TMDS1204时、我们在接收 HDMI 2.0信号时遇到了 FPGA 接收问题、这可能是由输入时钟随机抖动引起的。 这可能是由于驱动器侧的展频调制造成的。

TMDS1204是否支持时钟恢复功能来校正确定性抖动和随机抖动、从而为 FPGA 使用提供干净的时钟输出?

TMDS181是否能够执行上述相同的抖动校正?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMDS1204是一款转接驱动器、只会清除 ISI 相关抖动、但不会清除随机抖动或 SSC。 TMDS1204会将随机抖动和 SSC 从其输入传递到其输出。

    TMDS181是一款重定时器。 其时钟和数据恢复电路(CDR)用于跟踪、采样和重定时均衡化数据位流。 CDR 设计有一个环路带宽、可更大限度地减少从视频源到 TMDS 输出的抖动传输量。 CDR PLL 带宽< 1 MHz 内的输入抖动将传输到 TMDS 输出。 高于 CDR 环路带宽的较高频率抖动会得到衰减、从而提供抖动消除功能来减少视频源的高频抖动量。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以向当前设计添加中继器(TMDS181)吗? 如果 FPGA 接收到稳定的信号、则验证时钟抖动是否是原因。

    最后一种解决方案是将 TMDS1204替换为 TMDS181以解决时钟抖动问题、但这是否意味着我们现在只能支持 HDMI 2.0?

    如果我们仍然需要支持 HDMI 2.1。 是否有任何带 CDR 电路的重定时器 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以将 TMDS181放置在 TMDS1204前面、但这会将 HDMI 操作限制为 HDMI2.0。 遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI2.1重定时器。  

    您是否尝试过禁用 SSC 并查看是否可以解决 FPGA RX 问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的答复。 HDMI 信号源是一种特殊器件、我们只从 FPGA 中捕获时钟为随机抖动、怀疑存在 SSC。 因此、有必要验证 TMDS181的时钟信号恢复性能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HDMI 不支持 SSC。 即使使用 TMDS181、SSC 也可能通过 TMDS181、并出现在 FPGA 输入端。 SSC 也可能导致 TMDS181 PLL 失去锁定、但这之前尚未进行测试。

    如果可能、我的建议是禁用源端的 SSC。

    谢谢

    David