This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:信号完整性

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512098/sn65dp141-signal-integrity

器件型号:SN65DP141

工具/软件:

您好、  

正如我们在产品页面中所看到的、S 参数大多仅包含 DCGain Set 0 (-6dB)。

我们可以将 DP141与 RX 增益、均衡、Tx 增益等多种选项配合使用、但无法对其进行预仿真。

那么、TI 是否还可以分享更多的 s 参数或 ibis 文件?

我们希望检查使用 DP141的定制电路板之间的一致性、因此我们需要更多 s 参数或 ibis 文件。

您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP141 s 参数是通过实际实验室测量完成的、而不是通过仿真推断得出的。

    在实验室测量中、通过 RX_GAIN 引脚设置 DP141 DC_GAIN 和 AC_GAIN、只有三个可能的 RX_GAIN 电平->高、低和 Hi-Z。

    表8-2列出了与每个 RX_GAIN 电平相关联的 DC_GAIN 和 AC_GAIN、如下所示。 我将 DC_GAIN 和 AC_GAIN 设置映射到实际值。

    我在 s 参数模型中看到唯一缺失的是列表中的最后一个、那就是在600mV (VOD = 0)到1200mV (VOD =1)之间改变线性范围

     因此、它们可以使用 VOD = 0s4p 进行其仿真、并确保输入信号振幅保持在600mV 线性范围内、以仿真 DP141 RX 响应。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 TX 直流增益如何?
    在图8-1中、TX_GAIN 也是一个我们可以控制的参数、它也写在表8-6中。
    我们可以控制电路板中的 TX_GAIN、是否有任何可能的方法可以在仿真中仿真 TX_GAIN?

    表8-2仅显示了 EQ 直流/交流增益、而不是 TX 增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TX_DC_GAIN 与 VOD 相同并设置线性范围。  当 TX_DC_GAIN = 0时、它将输出线性范围设置为600mVpp。 当 TX_DC_GAIN = 1时、该器件将输出线性范围设置为1200mVpp。

    谢谢

    David