This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:通过分频器从主3.3V 集线器电源提供 USB_VBUS–它对 TUSB8041有效吗?

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512362/tusb8041-supplying-usb_vbus-from-main-3-3v-hub-power-via-divider-is-it-valid-for-tusb8041

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

您好、

我正在使用 TUSB8041设计一个电路板、其中上行端口直接连接到 Raspberry Pi CM5。 在此设置中、上游端口上没有物理 USB 连接器、因此没有标准 VBUS 源。

TUSB8041完全由供电 3.3V 电源轨 、在正常操作期间始终存在。 我想使用分压器模拟 USB_VBUS 检测 相同的3.3V 电源轨驱动 、使用 150 kΩ 和27 kΩ 电阻器 、得出近似值 0.51V USB VBUS 引脚上。

这种配置是否可以接受?

  1. USB_VBUS 可以安全地从为集线器本身供电的同一3.3V 电压轨获取吗?

  2. 在生产系统中使用这种分压器设置是否有任何问题?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    Unknown 说:
    是否可以从为集线器本身供电的同一3.3V 电压轨安全地获取 USB_VBUS?

    可以连接到3.3V、确保 USB_VBUS 约为500mV。

    Unknown 说:
    在生产系统中使用此分隔器设置是否有任何问题?

    建议连接到主机 Vbus。 如果连接到3.3V、 则集线器将始终处于活动状态 、如果主机处于非活动状态、则集线器可能进入合规模式。

    好极了

    Brian