This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:需要电压电平

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512441/tca39416-need-voltage-levels

部件号:TCA39416

工具/软件:

尊敬的团队:

在数据表中、它们仅提供了输入侧的电压电平。 请提供输出侧(即 VOH 和 VOL)的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有开关阈值(请注意、 VIX 限值仅适用于 OE 引脚)。

    您尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    片上系统(SoC)在1.8V 的 I/O 电压下工作、而温度传感器在1.0V 的 I/O 电压下工作。因此、需要一个电压电平转换器 TCA39416。 这两个器件都通过 I3C 接口进行通信。 提供 VOHmin、VOHmax、VOLmax、VIHmin、VIHmax、 和 VILmax 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    TCA39416是一款基于 passFET 的电平转换器、具有内部10k PU 电阻器和单稳态电路(也称为上升时间加速器)。  

    拉至低电平时、输出电压 VOL 的 Rds_on 压降高于其输入。 例如、如果 VIL = 0.1V、则在将 A 侧连接到 B 侧的 passFET 上其 VOL = 0.1V + Vrds_on。  

    生成 VOH 时、I3C 控制器/目标器件的推挽驱动器将拉至高电平、两侧都通过推挽驱动器输出以及单稳态和高电平保持器 PU 电阻进行上拉、以实现高电平状态。  

    该器件不是缓冲器件、因此数据表中未指定输入 VIL/VIH - VOL 和 VOH。  

    此致、

    Tyler